结果:找到"温控 数显温控 中微",相关内容932条
  • 机械入门秘笈,图解数控机床的组成、分类,你都了解数控机床吗?
  • 一、数控机床数控机床就组成而言,主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。1.机床主体机床主体是机床的主要组成部分,也是机床的硬件,是机床的重要机械附件部分,也是最容易通过肉眼直观看到的部分,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。2.传动系统传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命,他包括刀具、传动机械和辅助动力系统。(1)就刀具部分而言,包括保护装置、刀库和换刀装置;(2)作为传动系统的第二大组成——传动机械包括滚珠丝杆、直线导轨和蜗杆副三个部分;(3)辅助动力系统则包含液压系统和启动系统两个部分,这两个部分是数控机...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机床 制 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-08 09:54:00
  • 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
  • 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机床编程 机床 机床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
  • YXC扬兴科技新品发布丨低功耗高精度压控温补晶振
  • 随着移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等领域的迅速发展,市场对于低功耗、高精度和高稳定性的压控温补晶振(VC-TCXO)的需求也越来越高。为满足这一市场需求,YXC公司推出了YSV350TP系列压控温补晶振。YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的性能特点,使其成为移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等终端产品的理想选择。低功耗特性它拥有出色的低功耗特性,这对于移动设备的电池寿命和能源消耗至关重要。使用YSV350TP系列压控温补晶振可以放心地享受更长的电池续航时间或更低的能源成本。高精度特性YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的高精度特性。在移动...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 压补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-18 10:17:00
  • 己设计好的温控研件,寻软件编写
  • 己经设计好原理图和选择芯片,主控采用中微功能简单,有中微芯片开发的大佬可以接不
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:EVERLIGHT 发帖时间:2023-02-26 15:13:00
  • 晶振为什么会出现温漂问题?
  • 众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时钟输入等,完全能够满足需求。但是在无线通信,蜂窝应用,广播电视等应用领域,需要时钟精确同...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,漂,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-19 11:02:00
  • 32的程序编写
  • 需要写一个程序,预算不多就500,主要是通过热敏电阻检测温度,然后控制半导体制冷片的工作,使舱内温度保持在一个设定值,将当前温度显示在屏幕上,需要修改设定温度时,按键修改,使温度在当前温度下一度一度的上升或者下降,温差不能偏差大,需要精度在1度以内,提供原理图,PCB图。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: pid算法 发帖人:alovey 发帖时间:2022-03-25 10:20:00
  • 关于数字温度仪设计的疑惑
  • 数字温度仪设计原理图及pcb.rar不知道我的原理图和pcb有无改进的地方,孩子快哭了,求求各位好心人救救俺
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 度 设计 发帖人:Markmiao4 发帖时间:2021-05-11 19:43:00
  • 还在分不清温补、压控温补吗?8种晶体振荡器类型解读
  • 晶振,电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。它一般分为两大类,无源晶振和有源晶振,但对于有源晶振这块,如果按晶振的功能和实现技术分类,可以分为哪几种呢?下面由扬兴晶振厂家给大家介绍:01普通晶振普通晶体振荡器(SPXO)是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件,通常用作微处理器的时钟器件。02温补晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),在晶振内部采取了对晶体频率温度特性进行补偿,以达到在宽温温度范围内满足稳定度要求的晶体振荡器。一般模拟式温补晶振采用热敏补偿网络。补偿后频率精度更高,,由于其良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 补晶振 振荡器 压补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-24 17:24:00
  • 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
  • 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机 DHT11 1602 湿度 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
  • 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
  • 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。  数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 监系统 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: